This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343S-Q1EVM:关于用于 DRV8343S 栅极驱动的外部分立式元件的阐释

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1516227/drv8343s-q1evm-clarification-on-external-discrete-componets-used-for-drv8343s-gate-drive

器件型号:DRV8343S-Q1EVM

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

TI 文档中的参考图像: slva714d

我们目前正在电机控制应用中使用 DRV8343S 智能栅极驱动器、并在栅极信号调节方面做了一些技术说明。

鉴于 DRV8343S 是智能栅极驱动器、我们想了解是否需要从外部添加 RSOURCE RSINK 、和 RPULLDOWN 电阻器、用于调整栅极驱动器输出和 MOSFET 栅极之间的阻抗。 在数据表提供的内部方框图中、我们没有在 GH-x/SH-x 和 GL-x/SL-x 引脚上观察到任何内部电阻器或二极管。

此外、我们还注意到、许多定制应用电路在栅源连接处包括分立式栅极驱动电路(例如串联和下拉电阻器或二极管)、大概有助于调整栅极驱动特性和抑制 EMI/振铃。

在我们的电流实现中、我们仅使用了串联电阻器来控制栅极驱动电流。 您能否确认这种最小配置是否足够、或者添加上述分立式元件是否有助于在验证期间微调系统、尤其是用于 EMI 缓解或振铃控制?  

我们设计中使用的功率 MOSFET 是 SQJ150EP。  

感谢您为帮助优化我们的设计提供的指导。

此致、

Jacob