This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:DRV8245

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1, DRV8145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1516399/drv8245-q1-drv8245

器件型号:DRV8245-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8145-Q1

工具/软件:

您好:

在16V 电池电压下、I 具有5 Ω、2.2 μ F 和50mH 的负载要求、DRV8245配置为独立半桥、并且负载仅连接到负载侧。

DRV8245是否能够驱动此负载或者是否存在任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     负载设置的 PIC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能在这里回答吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容为2.2uF 时、DRV8245能够驱动此电流吗?

    或者、由于这种浪涌、驱动器可以承受任何计算吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 iAM 通过 I=cdv/dt C=2.2uF 计算、t=MOSFET 导通时间/压摆率10V/usec、转换为16V(电池电压)、时间为1.6usec 、i=22A 表示1.6usec、此设备能否处理22A 表示1.6usec?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 看起来您发布的标题相同、但内容略有不同。 不幸的是,它混淆了我们的行动。

    对于 DRV8245-Q1、1.6s 的22A 电流过高。 我建议使用 DRV8145-Q1 x 2个

    请允许我关闭这篇帖子、以避免进一步混淆。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为1.6usec 写了22A 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这里是屏幕截图。

    此致

    Shinya