This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:输出级电路设计

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308, DRV8308EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1513427/drv8308-output-stage-circuit-design

器件型号:DRV8308

工具/软件:

尊敬的团队:

我想请求您审查输出级电路设计。 请查看以下附件、让我了解 R8、R9的建议电阻器阻值以及总体审查结果。

e2e.ti.com/.../Output-stage-circuit-of-DRV8308.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:

    您能解释一下 R8和 R9背后的原因吗? 我看不到 R8的连接位置。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    客户正在尝试设计 R8和 R9的下拉电阻器、以防止栅极运行异常。 请检查下面的修改版本。

    e2e.ti.com/.../Output-stage-circuit-of-DRV8308_5F00_Rev.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:

    这是一个 EVM 的参考资料

    我不确定您的系统需要什么具体的值、但您还可以查看以下讨论 RGS 的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/ml/slua618a/slua618a.pdf

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    感谢您的答复。 让我与客户核实您的评论是否是他们想要知道的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:

    如果客户有任何更新、请告知我

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    客户正在考虑使用以下应用。 它是否适用于 DRV8308?

    下面是我们其中一个 EVM
    的参考文献

    请告诉我确切的 EVM P/N 以及二极管(D10和 D14)应用的用途。

    www.ti.com/.../slvaf66.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:

    栅极到源极二极管具有多种用途、例如栅极过压保护或防止栅极悬空。

    我提供的示例来自 DRV8300EVM、我还找到了您可以参考的 DRV8308EVM

    https://www.ti.com/tool/DRV8308EVM

    e2e.ti.com/.../slvc597a.zip

    您应该能够使用 DRV8308设计下拉电阻器或钳位二极管等功能

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    感谢您的确认。

    此致、