This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:CE3在 DRV3946电缆的输出频率为10M 时失败

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1513855/drv3946-q1-ce3-failed-with-output-of-drv3946-cable-at-the-frequency-of-10m

器件型号:DRV3946-Q1

工具/软件:

您好、Keerth

是的、我们在输出端已经有输出电容器(LSD 输出为10nF)、我们也将电容器增大到更大、但没有意义。

对于3946的电源(VBB)、我们并联了2.2uF +220nF +100nF。

您是否对硬件电路有其他建议?

BR

林松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin、

    您可以发送一次 CE3结果吗?

    峰值位于什么频率?

    是在输出端还是在电源上测量?

    您还能分享原理图吗?

    这是否与该主题相关:

    (+) DRV3946-Q1:CE3继电器控制线故障-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerth

    是的、它与共享线程相关。

    它是根据输出量度的。(其他问题请参考旧主题)

    BR

    林松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin、

    好的、今天让我来核对一下、然后返回给您。

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerth

    我们发现、如果移除 HSD 和 LSD 输出端的共模扼流圈、会使 CE3性能受益、并将其替换为与 HSD 输出端串联的0r 电阻器、与 LSD 输出端串联的一至五欧姆电阻器、同时放大 LSD 输出电容器(原始设计为10nF)。

    问:如果放大采用共模扼流圈的电容器、这会降低 LSD (热问题)的速率、电阻器设计如何? (较大的电容器会对 CE3产生积极影响)。 如果答案是肯定的、LSD 输出电容器的限制是多少?

                   

                   

    BR

    林松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerth

    按如下方式更新新设计(删除了差分电容器1nF、串联电阻器中的 HSD 更改为0Ω、串联电阻器中的 LSD 更改为0.5至1Ω、添加了额外的电容器 C3)、C2和 C3的限制电容值是多少?

    BR

    林松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Song、

    我们通常建议的值大约为~ nF。 任何高于您可能必须开始考虑开关损耗的值。 让我回顾一下您发送的信息、然后返回给您。

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Keerth

    你有什么建议吗?

    nF 的限值是多少?

    BR

    林松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Song、

    通常给出的建议是、输出高达47nF。  

    此致、

    Keerthi