工具/软件:
您好、Keerth
是的、我们在输出端已经有输出电容器(LSD 输出为10nF)、我们也将电容器增大到更大、但没有意义。
对于3946的电源(VBB)、我们并联了2.2uF +220nF +100nF。
您是否对硬件电路有其他建议?
BR
林松
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、Keerth
是的、我们在输出端已经有输出电容器(LSD 输出为10nF)、我们也将电容器增大到更大、但没有意义。
对于3946的电源(VBB)、我们并联了2.2uF +220nF +100nF。
您是否对硬件电路有其他建议?
BR
林松
您好 Lin、
您可以发送一次 CE3结果吗?
峰值位于什么频率?
是在输出端还是在电源上测量?
您还能分享原理图吗?
这是否与该主题相关:
(+) DRV3946-Q1:CE3继电器控制线故障-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛
此致、
Keerthi
您好、Keerth
我们发现、如果移除 HSD 和 LSD 输出端的共模扼流圈、会使 CE3性能受益、并将其替换为与 HSD 输出端串联的0r 电阻器、与 LSD 输出端串联的一至五欧姆电阻器、同时放大 LSD 输出电容器(原始设计为10nF)。
问:如果放大采用共模扼流圈的电容器、这会降低 LSD (热问题)的速率、电阻器设计如何? (较大的电容器会对 CE3产生积极影响)。 如果答案是肯定的、LSD 输出电容器的限制是多少?


BR
林松