This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718S-Q1EVM:测量 CSA1的电流

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1512587/drv8718s-q1evm-measuring-current-at-csa1

器件型号:DRV8718S-Q1EVM

工具/软件:

您好团队:

在 DRV8718S-Q1上、我要尝试使用 CSA 监测电流、 我的电机连接到 EVM 的输出 NC/OUT1和 OUT1/OUT2。  我能够通过两个方向的 PWM 来控制电机。  

但电流检测,CSA1似乎不准确你有什么想法为什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议使用示波器检查 SO 引脚电压。 在默认设置下(外部 AREF = 3.3V 输入)、因此应在 nSLEEP=H 后输出3.3/2 =~1.65V、并且 OUTx 上无负载。

    如果电流 OUT1 -OUT2为~2A、则为2A x 0.07 Ω x 20 = 0.28V。 因此将为1.65V +/- 0.28V

    此致

    Shinya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aref=3.3V

    好的、谢谢、我会检查一下。  
    也可以使用此电机驱动器执行"软启动"和"失速检测"功能、如果是、如何? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我的理解正确地为 CSA 供电、则必须通过 J6上的 AREF 引脚从外部输入 AREF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您提到的配置下、我得到了1.65V。 但我不确定它与不同 Vref 电压的相关性、可以得到相同的结果。 同样的情况、如果我以不同的 PWM 变化设置负载。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的提问。 几天后我们会向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AREF 电压是外部输入。 如果 CSA_DIV_x 发生了更改、则会被更改。

    此致

    Shinya