请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8718-Q1 工具/软件:
您好同事
在我的应用中、失调电压设置为 AREF / 8 = 0.625V。 这意味着当负载电流为0时、我可以从 SO 引脚读取0.625V 的电压。
实际上、当外部电机停止时、 分流器悬空且没有电流流动。 此时、如果我检测到失调电压(0.625+0.044V)增加了0.044V、那么原因是什么?
DRV8718的设计是否可以避免浮动负载/分流电阻器的影响?