This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714H-Q1EVM:与 ra6m2 Renesas 处理器的 SPI 接口

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1518870/drv8714h-q1evm-spi-interface-with-the-ra6m2-renesas-processor

器件型号:DRV8714H-Q1EVM

工具/软件:

您好、

我已将 drv8714连接到 SPI 线路上的 Renesas RA6M2处理器。 SLEEP 引脚为高电平有效、因此我确实可以看到 SPI 线路上的流量。 我只是尝试读取 ID 寄存器0x06。 我将向 SPI 总线写入两个字节0x46、0x00、但我返回的是0xC0、0x8C。 我不知道发生了什么。  

CANy 有人指出发生了什么?

谢谢、

Prady

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prady、

    您能否确认 MISO 数据与上升沿对齐、MOSI 数据与下降沿对齐?

    此致、

    Joshua