请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8714H-Q1EVM 工具/软件:
您好、
我已将 drv8714连接到 SPI 线路上的 Renesas RA6M2处理器。 SLEEP 引脚为高电平有效、因此我确实可以看到 SPI 线路上的流量。 我只是尝试读取 ID 寄存器0x06。 我将向 SPI 总线写入两个字节0x46、0x00、但我返回的是0xC0、0x8C。 我不知道发生了什么。
CANy 有人指出发生了什么?
谢谢、
Prady