This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:有关栅极拉电流/灌电流的问题

Guru**** 2350220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1510896/drv8718-q1-question-about-gate-source-sink-current

器件型号:DRV8718-Q1

工具/软件:

您好、专家

客户使用的是 DRV8718S。他们将相关寄存器配置为使用不同的 栅极拉电流/灌电流值、并找到以下波形。

问题是、奇怪的是、0.5mA 波和62mA 波具有相同的波/具有相同的下降沿时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。

    我想你看到的是 tDRIVE 的行为。

    请尝试延长 VGS_TDRV =111b (96us)、然后将更改此波形。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、新也

    感谢您的快速答复。 请允许我进一步澄清问题:

    问:为什么 MOS 有相同/相似的下降波,即使这些波是在不同的团组中获得的?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 我们会在下周初向您提供反馈。

    此致

    Shinya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请确保您未触摸 AGD 寄存器(数据表第66页。 表8-2)。  

    如果您未触摸表8-2 AGD 寄存器、则波形看起来与 IDRIVE 条件类似。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、新也

    客户反馈2Ah 寄存器调整为0x60。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的更新。 建议不要触摸这些寄存器。 2Ah 默认设置/返回00h。  AGD 寄存器(数据表第66页。 表8-2)是推荐使用的所有默认设置。

    此致

    Shinya