请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8311 工具/软件:
尊敬的支持团队:
我们尝试 使用外部 MCU 和 DRV8311H 以开环方式驱动 BLDC、但未成功。
尽管我们为电路加电并提供了 INHx 信号、但我们观察到 OUTx 引脚上的电压没有变化、并且没有故障信号。
电路配置
外部 MCU
•3.3V 逻辑
•输入:nFAULT、SOx
•输出:nSLEEP (SET HIGH)、INHx
DRV8311H
•VIN_AVDD = VM = 12V
•AVDD = nSLEEP = MODE = INLx = 3.3V

测量
- 所有12V 电源轨均正确测量。
- 由于我们还在外部提供3.3V 电压、因此我们无法验证 AVDD 稳压器在运行模式下的运行情况。
- 即使 nSLEEP 改变状态、nFAULT 引脚绝不会变为低电平。
- 无论 nSLEEP 状态如何、CP 电压都保持在11.7V 左右、这表明电荷泵未运行。
- 每对 OUTx 引脚之间的电压约为0.2mV、只是噪声水平。
根据这些观察结果、DRV8311H 似乎不能正常工作。
我们希望对我们的设置中可能存在的错误或问题提供任何指导。
此致、
安镇宇