This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311:OUTx 引脚上无输出

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1516690/drv8311-no-output-on-outx-pins

器件型号:DRV8311

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我们尝试 使用外部 MCU 和 DRV8311H 以开环方式驱动 BLDC、但未成功。
尽管我们为电路加电并提供了 INHx 信号、但我们观察到 OUTx 引脚上的电压没有变化、并且没有故障信号。

电路配置

外部 MCU
•3.3V 逻辑
•输入:nFAULT、SOx
•输出:nSLEEP (SET HIGH)、INHx

DRV8311H
•VIN_AVDD = VM = 12V
•AVDD = nSLEEP = MODE = INLx = 3.3V

测量

  • 所有12V 电源轨均正确测量。
  • 由于我们还在外部提供3.3V 电压、因此我们无法验证 AVDD 稳压器在运行模式下的运行情况。
  • 即使 nSLEEP 改变状态、nFAULT 引脚绝不会变为低电平。
  • 无论 nSLEEP 状态如何、CP 电压都保持在11.7V 左右、这表明电荷泵未运行。
  • 每对 OUTx 引脚之间的电压约为0.2mV、只是噪声水平。

根据这些观察结果、DRV8311H 似乎不能正常工作。
我们希望对我们的设置中可能存在的错误或问题提供任何指导。

此致、

安镇宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Gunwoo、

    AVDD 是否连接到3.3V 电源? 还是提供3.3V 电压?

    您是否具有输入和输出的波形?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    很抱歉晚才回复。

    AVDD 引脚连接到外部3.3V 电源、
    断开该电源后、我确认驱动器工作正常。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Gunwoo