Other Parts Discussed in Thread: DRV8263-Q1, DRV8163-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8163S-Q1EVM Thread 中讨论的其他器件:DRV8263-Q1、 DRV8163-Q1
工具/软件:
您好的团队、
您能否检查此 EVM 是否可以采用48V 输入运行? 从 EVM 用户指南中看到、我们无法支持48V 电压。

但要查看原理图、似乎支持48V 输入。

此致、
Youhei MIYAOKA