This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8163S-Q1EVM:48V 运行

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8263-Q1, DRV8163-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1519416/drv8163s-q1evm-48v-operation

器件型号:DRV8163S-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:DRV8263-Q1DRV8163-Q1

工具/软件:

您好的团队、

您能否检查此 EVM 是否可以采用48V 输入运行? 从 EVM 用户指南中看到、我们无法支持48V 电压。

但要查看原理图、似乎支持48V 输入。  

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、

    用户指南中的陈述是一个错误、您指出这一点后、我们将得到更正。

    适用于 DRV8163-Q1和 DRV8263-Q1的 EVM 可以支持48V 运行。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    好的、谢谢。

    此致、

    Youhei