This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:如何控制电机 BLDC 遵循"带传感器的梯形电机控制"使用 DRV8320S

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1515422/drv8320-how-to-control-motor-bldc-follow-sensored-trapezoidal-motor-control-use-drv8320s

器件型号:DRV8320

工具/软件:

我想使用"带传感器的梯形电机控制"方法来控制 BLDC 电机。 根据电机换向图、在任何给定的时间、两个相位通电、而一个相位"禁用"。

但是、当使用 DRV8320SRTVR 时、无法按预期禁用一个相位。 我尝试了设置"INHx = GND 和 INLx = 3.3V "等方法、但这只会导致保持三个有效的换向状态。

如何使用 DRV8320为 BLDC 电机正确实现"带传感器梯形电机控制"?

此致、