This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983Q1EVM:有关重新启动的参数

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1517287/drv10983q1evm-parameters-about-restart

器件型号:DRV10983Q1EVM
主题:DRV10983中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在寻找有关重启的参数、但在 GUI 中找不到。

问题是、如果客户停止用手旋转电机、电机将低速旋转。

(客户希望用手停车后以相同速度旋转。)

您能否检查这是否正常运行? 并检查有关在 GUI 中重新启动的参数。

我附上了关于停止电机装配的视频片段、我的客户是这样做的。

e2e.ti.com/.../20250520_5F00_DRV10983_5F00_norestart.mp4

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、  

    您能否尝试在尝试使转子失速之前和之后检查消耗的电流?

    KT 可能不正确、您能否测量调谐指南中提到的 KT?

    没有重置、您需要重启电源。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkaradri:

    感谢您的支持。

    以下是我的客户的答案;

    您能否尝试在尝试使转子失速之前和之后检查消耗的电流?

    ->  转子失速前:0.23A.

    转子失速后:0.71A

    KT 可能不正确、您能否测量调谐指南中提到的 KT?

    ->  kT (mV/Hz):7.8~8.3 (通过 DRV10983Q1 EVM GUI 测量、电机转速:9500RPM (950Hz))

    (电动机输入电压 :直流7.4V、PWM:占空比99%、开关频率 1KHz)

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkaradri:

    感谢您的支持。

    如果有任何关于上述问题的更新、请告知我。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    感谢您的提醒。 kT 是正确的。

    这是电压模式控制器、只要不丢失同步器件、器件就会继续施加命令占空比。

    在这种情况下、占空比可能已增加到100%、但负载已更改速度。

    负载释放后、工作负载继续保持99%但电机不起作用、这是否意味着电机存在问题?

    当我们降低关税时、会说50%、然后再次增加、会发生什么情况?

    您是否也可以共享配置文件。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.