This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:如何确定 CVREG 值?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1518641/drv3901-q1-how-was-cvreg-value-decided

器件型号:DRV3901-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我想请问 TI 如何决定建议的 CVREG 值。

我认为这取决于部署条件(当前和时间跨度)。 我的理解对吗?

如果是、 TI 假定条件是什么来确定建议的 CVREG?  

如果有计算方法来 决定 CVREG、我想您分享一下。

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的问题。

    请参阅随附的 Excel 文件以了解 VREG 电容计算。

    谢谢、

    Ibinu

    e2e.ti.com/.../2465.VREG_5F00_CAP.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibinu-San:

    感谢您分享计算表!

    我是否应该从1.2A/2ms、1.75A / 0.5ms 和3.4A/0.5ms 中选择 I_FIRE/TFIRE 集?

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、您可以根据系统要求选择 I_FIRE/T_FIRE。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibinu-San:

    感谢您的回答!