This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:DRV85705S 故障

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8705-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1509464/drv8705-q1-drv85705s-failure

器件型号:DRV8705-Q1

工具/软件:

您好:

之后

-所有轴的频率扫描至1000Hz

-所有轴的机械冲击为50G

-所有轴上12G 的机械冲击

唤醒@

  25摄氏度14伏  

  85摄氏度9V  通过
   通过85摄氏度16V
  -40°C 9V 通过
  -40°C 16V 通过
  在-40摄氏度下浸泡24小时后低温唤醒失败
DRV8705S 发生故障、就像下图所示。

  1. 根据您的经验、什么可能导致此故障?
  1. 您是否可以向我们提供芯片燃烧区域中存在哪些块的一些信息?
  1. 在根本原因分析中、建议的后续步骤是什么?
    1. 您能为我们提供一些关于如何继续下一步的提示吗?
    1. 在这种情况下、X 射线/CT 是否有帮助?
  1. TI 能否为电子显微镜分析提供帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 如果出现过应力情况、DRV8705-Q1可能会损坏。 有时、客户会在 PCB/焊接上执行一些应力测试、然后可能会因 PCB/焊接变化而导致过应力 Condition。

    TI 建议检查 DRV 是否具有过应力条件。  

    数据表中列出了绝对最大值规格。  

    引脚 FMEA 在 TI.com 上列出。 可参考以考虑一些失效情形。

    www.ti.com/.../sffs087.pdf

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. TI 能否为电子显微镜分析提供帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请与我们的销售联系人联系。 我不能说 TI 会以您的名义进行电子显微镜分析。 请咨询您的销售联系人。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除销售人员外、是否还有其他渠道可以联系 TI?

    通过第三方生产 PCBA 时所处的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E2E 是提供技术问题的网站。 不能接受显微镜分析。

    如果没有 TI 销售联系人、您可以参阅有关质量商品的此链接。

    故障分析(产品返还)申请|其他信息|德州仪器 TI.com

    此致

    Shinya