请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8705-Q1 工具/软件:
您好:
之后
-所有轴的频率扫描至1000Hz
-所有轴的机械冲击为50G
-所有轴上12G 的机械冲击
唤醒@
25摄氏度14伏
85摄氏度9V 通过
通过85摄氏度16V
-40°C 9V 通过
-40°C 16V 通过
在-40摄氏度下浸泡24小时后低温唤醒失败
DRV8705S 发生故障、就像下图所示。
![]()
- 根据您的经验、什么可能导致此故障?
- 您是否可以向我们提供芯片燃烧区域中存在哪些块的一些信息?
- 在根本原因分析中、建议的后续步骤是什么?
- 您能为我们提供一些关于如何继续下一步的提示吗?
- 在这种情况下、X 射线/CT 是否有帮助?
- TI 能否为电子显微镜分析提供帮助?