This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1:MOSFET PWM 开关频率

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8899-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1521501/drv8899-q1-mosfet-pwm-switching-frequency

器件型号:DRV8899-Q1

工具/软件:

您好、

您能告诉我们以下问题吗
1) MOSFET PWM 开关频率:30kHz 是否固定?  
2)如果它不是固定的、则如何计算 PWM 频率、这是计算 IC 功率耗散所需的
3)步进频率与 MOSFET PWM 频率之间是否有任何内部相关性?

此致
Soumya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumya:

    1) MOSFET PWM 开关频率是否固定?  [/报价]

    DRV8899-Q1的 PWM 频率将 非常高、 具体取决于电源电压、电机参数和设置的 tOFF 时间。  

    2)如果它不固定、则如何计算 IC 的功率耗散所需的 PWM 频率

    可以使用 fPWM = 1/(tPWM_on + tPWM_off)来计算 PWM 频率。 tPWM_ON 由 VM 上的电压、设定的满量程电机电流(IFS)和电机参数决定。 TOFF 具有4项设置、可在 CTRL2寄存器位4和3中设置。 如果使用智能调优、TOFF 将由电流纹波决定。

      

    希望数据表中的这个图像能够有用地表示 tPWM_on 和 tPWM_off 如何影响 PWM 频率。

    Unknown 说:
    3)阶跃频率和 MOSFET PWM 频率之间的任何内部依赖性?

    MOSFET PWM 频率不直接与 STEP 频率相关。

    此致、

    Joshua

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、
    感谢您的澄清。
    您还能否分享计算 tPWM_on 的公式(由 VM 上的电压、设定的满量程电机电流(IFS)和电机参数决定)?
    此致
    Soumya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumya:

    tPWM_ON 的公式在我们通过 DRV8889-Q1实现无传感器失速检测应用手册的第3.2节中提供。  

    此致、

    Joshua