工具/软件:
您好、
您能告诉我们以下问题吗
1) MOSFET PWM 开关频率:30kHz 是否固定?
2)如果它不是固定的、则如何计算 PWM 频率、这是计算 IC 功率耗散所需的
3)步进频率与 MOSFET PWM 频率之间是否有任何内部相关性?
此致
Soumya.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
您能告诉我们以下问题吗
1) MOSFET PWM 开关频率:30kHz 是否固定?
2)如果它不是固定的、则如何计算 PWM 频率、这是计算 IC 功率耗散所需的
3)步进频率与 MOSFET PWM 频率之间是否有任何内部相关性?
此致
Soumya.
尊敬的 Soumya:
1) MOSFET PWM 开关频率是否固定? [/报价]DRV8899-Q1的 PWM 频率将 非常高、 具体取决于电源电压、电机参数和设置的 tOFF 时间。
2)如果它不固定、则如何计算 IC 的功率耗散所需的 PWM 频率可以使用 fPWM = 1/(tPWM_on + tPWM_off)来计算 PWM 频率。 tPWM_ON 由 VM 上的电压、设定的满量程电机电流(IFS)和电机参数决定。 TOFF 具有4项设置、可在 CTRL2寄存器位4和3中设置。 如果使用智能调优、TOFF 将由电流纹波决定。
![]()
希望数据表中的这个图像能够有用地表示 tPWM_on 和 tPWM_off 如何影响 PWM 频率。
Unknown 说:3)阶跃频率和 MOSFET PWM 频率之间的任何内部依赖性?MOSFET PWM 频率不直接与 STEP 频率相关。
此致、
Joshua
[/quote]
尊敬的 Soumya:
tPWM_ON 的公式在我们通过 DRV8889-Q1实现无传感器失速检测应用手册的第3.2节中提供。

此致、
Joshua