This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:未使用的驱动器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1521877/drv8718-q1-unused-driver

器件型号:DRV8718-Q1

工具/软件:

您好的团队、

使用 DRV8718-Q1时、如果某些 MOS 未用于某些低端汽车型号(未配备 MOS 芯片)、DRV8718-Q1将报告 VDS 过流故障。

如何 通过修改软件来禁用相关故障? 修改 VDS_MODE 会导致为所有1-4个半桥禁用 OC。

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    感谢您的提问。

    如果在某些通道上未组装 MOSFET、则最好不要在这些通道上驱动。 然后、故障监控功能被禁用。

    请使用 HBx_CTRL 将00b 设置为高阻态(HS 和 LS 都关闭)。

    您在公共 E2E 上发布。 如果您有更多详细信息、请发布到内部。

    此致

    Shinya