工具/软件:
我在24V 直流的 BLDC 设计中使用 DRV8353S。
前一块电路板使用了完全相同的驱动器设计、效果非常好、但在更换了微控制器的新电路板中、我们现在只看到低侧栅极驱动、而没有高侧。
VCP 在35V 左右稳定、因此电荷泵正常工作。 我们以3 PWM 模式运行。 INHx 信号全部正确并通过微控制器按预期运行。
PWM 输入的开关频率为8kHz。 一点都不快。
SPI 信号的输入和输出看起来良好。 不会通过 SPI 报告错误、并且_nFault 引脚保持高电平、因此内部没有错误并将其拉至低电平。
INLx 引脚均处于高逻辑电平(3.3V)。
那么、为什么我的 GLx 信号都可以正常运行(大约11V 振幅、补充了 INHx 引脚上的信号)、但我的 GHx 引脚没有执行任何操作?
我们是否可能缺少初始化寄存器中的内容?
在该路径中的某个位置、高侧输出没有被激活。
想法?

谢谢!