This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:无高侧驱动信号

Guru**** 2347040 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1521215/drv8353-no-high-side-drive-signals

器件型号:DRV8353

工具/软件:

我在24V 直流的 BLDC 设计中使用 DRV8353S。   

前一块电路板使用了完全相同的驱动器设计、效果非常好、但在更换了微控制器的新电路板中、我们现在只看到低侧栅极驱动、而没有高侧。   

VCP 在35V 左右稳定、因此电荷泵正常工作。  我们以3 PWM 模式运行。  INHx 信号全部正确并通过微控制器按预期运行。   

PWM 输入的开关频率为8kHz。 一点都不快。   

SPI 信号的输入和输出看起来良好。 不会通过 SPI 报告错误、并且_nFault 引脚保持高电平、因此内部没有错误并将其拉至低电平。   

INLx 引脚均处于高逻辑电平(3.3V)。   

那么、为什么我的 GLx 信号都可以正常运行(大约11V 振幅、补充了 INHx 引脚上的信号)、但我的 GHx 引脚没有执行任何操作?   

我们是否可能缺少初始化寄存器中的内容?   

在该路径中的某个位置、高侧输出没有被激活。   

想法?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tim、

    在切换 inHx 信号时、您是否能够发送 INHx、GHX、SHx 和 VM 的波形?

    此致、
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Akshay、肯定是...

    以下是您请求的信号图片。  抱歉、此处的网络安全使我无法将此旧范围绑定到网络上、也无法使用不安全的拇指驱动器直接获取屏幕截图。   所以,电话救援。  很抱歉、很难阅读。   

    您可以看到 Inha 信号和 VM 信号都很好。  但在 GHA 或 SHA 没有反应。  GLA (未显示)工作正常、是 Inha 的补充。   

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tim、

    您是否能够读回寄存器设置以确认您是否实际处于3x 模式? 您可能处于6x 模式。 因此、当同时命令 GLx 和 GHX 为高电平时、器件的击穿保护将使输出为高电平。

    然后、请发送 INHx、GHx、INLx、GLx 的波形。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Akshay ,你是完全相同的波长,我们是。  昨天下午、我们的软件工程师发现 SPI 初始化中出现了一个错误、操作与您所说的完全相同...使我们进入6x 模式。  SCK 设置为高电平有效而不是低电平有效、并且当他固定该位时、DRV8353在3x 模式下正确初始化。  它是活着的!  所有栅极信号都按预期工作、因此现在我们可以继续设置其他所有设置。  

    感谢您抽出宝贵的时间对此做出快速响应!  这里有一些很棒的专家!  

    此致、

    Tim