This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334:相位比较器是否锁存?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1519684/drv8334-phase-comparators-latching

器件型号:DRV8334

工具/软件:

您好:

您能否确认在固件中设置为故障模式时、相位比较器是否为锁存故障?

谢谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    只是想确认您是指如果该位设置为1、您会询问它是锁存故障还是不正确?

    我在数据表中的任何地方都看不到这是一种锁存故障、因为考虑到所有锁存的故障都明确地说是锁存故障、所以不管我会检查系统。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    对延迟深表歉意。  

    如果触发了相位比较器故障、则以下位将报告故障

    尽管这不会关断栅极驱动器、但仍必须使用 CLR_FLT 位清除此故障。  

    此致、

    Yara