This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10975:电机导线无电流

Guru**** 2345860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8313, DRV10975, USB2ANY, DRV8316, DRV8304, DRV8323R, DRV10975EVM, MCF8329A, DRV8334, DRV8329
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1511373/drv10975-no-current-on-motor-leads

部件号:DRV10975
Thread 中讨论的其他器件: USB2ANYDRV8316DRV8304、DRV8313、 DRV8323R、 、 MCF8329ADRV8334DRV8329

工具/软件:

您好:

我尝试使用 DRV10975控制无人机的小型三相6V 无刷电机。 我当前不使用 MCU 来控制任何东西、只是 SPEED 引脚的 PWM 输入(由555计时器输出75kHz 并向 DIR 引脚提供4V 信号来启用它)。 我还尝试连接 FG 来将 PWM 输入驱动到 SPEED 引脚、并且没有变化。 电机轻微晃动、根据差分示波器、它尝试进入启动模式。 当我将电流分流器连接到电机 U 相时、最小电流输出发生在大约0.1uA 处、这将不足以抵消任何 BLDC 电机的惯性。 有人能指出我在这里的指导方向、为什么我的相位引线上的电流有限? 是否可以因为没有 MCU 而使 SCL 和 SDA 悬空、从而导致功耗不足、电机无法获得足够的电流?  

谢谢、

Alex

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/38/pastedimage1746726734648v1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您是否有与 EVM 通信的 USB2ANY?

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、

    我尝试在没有软件或编程的情况下完成此工程、 不确定这是否有用、但我也刚刚意识到 U V W 引脚没有电压输出。 查看数据表、输出似乎应与 VCC 输入匹配。  

    谢谢、

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    在开始旋转电机之前、器件实际上需要进行一定程度的调优。 建议您通过 USB 将器件连接到 GUI 并对其进行编程。 编程后、器件无需任何软件即可运行、因为配置可存储在 EEPROM 中。

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、

    我目前也未使用任何类型的 EVM。 只需将 DRV10975焊接到放置在试验电路板上的 DIP 适配器。 是否仍可以使用此 USB2ANY? 或者、我可以使用另一个 DRV 控制器吗、它不需要我在到达时对其进行"调优"? 我找不到 DRV10975 EVM 板的原理图、否则我将尝试自行布置并使用 USB2ANY。 让我知道你认为我应该做什么。

    此外、我有 DRV8316、DRV8323R、DRV8313和 DRV8304会是更好的选择吗?  

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、

    我今天早些时候遇到了另一个论坛、其中指出、如果我只能提供 PWM 信号、则不需要使用 USB2ANY 或其他类型的 I2C 通信。 为什么在驱动电机之前必须对 IC 进行"调优"。 我的印象是 IC 应该加载了适当的寄存器位设置、以至少运行电机(即使其效率不如实际高)。  

    谢谢、

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    DRV10975使用电机参数来驱动电机。 我认为在不调整参数的情况下可能无法旋转电机、这可能会尝试使用默认值运行并达到故障状态

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、

    因此、我正确地假设 DRV10975经过了一些预编程、但在"调整"之前、可能不会专门运行连接到它的每个电机。 回到另一个问题、在我刚刚订购的邮件中收到 USB2ANY 后、是否可以使用试验电路板跳线并将 J 标签电缆跳线连接到试验电路板、同时 DRV10975位于该电缆上? 假设我可以找到 USB2ANY 的引脚排列和评估板、我应该能够像使用评估电路一样将其接线。 请告诉我这是否合理。

    谢谢、

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、

    阅读 USB2ANY 和 DRV10975EVM 的数据表、好像从 USB2ANY 的 J4端口只需要3个引脚是 SCL、SDA 和 GND。 考虑到我可以提供自己的 PWM 输入、我认为情况就是这样。 我还重组了电路、使其与我在此消息下方提供的电路保持一致。 请告诉我您是否能想到其他任何问题。

    谢谢、

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    返回到另一个问题、然后在我刚刚订购的邮件中收到 USB2ANY 后、是否可以使用试验电路板跳线并将 J 标签电缆连接到试验电路板、同时 DRV10975上面有该电缆? 假设我可以找到 USB2ANY 和评估板的引脚排列、我应该能够像评估电路一样将其接线

    是、这是正确的。

    第二个问题,

    还请确保 SCL 和 SDA 上具有上拉电阻器:

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需再次跟进。 我能够使用 DRV10975 GUI 运行电机、但现在要让该工程正确旋转、我想尝试找到另一款产品。 我需要一个类似的 IC、如果可能、它将具有更高的电压阈值8V 至48V 范围。 至于大约2A 至3A 的空载电流应该足够大、但我需要使用外部 MOSFET、因此无法将其集成到 IC 中。 您能想到的是、TI 所销售的 ASIC 是否符合这些资质认证?  
    谢谢、
    Alex  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    能够旋转电机。  

    您可以看看 MCF8329A -它具有一个集成 FOC 控制器和一个支持高达60V 电压的栅极驱动器。

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、

    除集成式 FET 外、该驱动是否与 DRV10975最相似? 我也在研究 DRV8329和 DRV8334的可能替代方案。 请告诉我您对这两种选择的看法。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您能否再提出一个 e2e 主题来回答该问题? 这有助于 e2e 社区的其他成员轻松跟踪答案。  

    我是团队成员、负责集成控制器(MCx、DRV10x)产品。 DRV8x 产品由我们团队的姐妹团队处理。  请提及器件名称 DRV8329和 DRV8334、以便相应的人员做出响应。  

    但我相信我们有与您的申请类似的产品。

    此致、
    Sachin S.