Thread 中讨论的其他器件: USB2ANY、 DRV8316、 DRV8304、DRV8313、 DRV8323R、 、 MCF8329A、 DRV8334、 DRV8329
工具/软件:
您好:
我尝试使用 DRV10975控制无人机的小型三相6V 无刷电机。 我当前不使用 MCU 来控制任何东西、只是 SPEED 引脚的 PWM 输入(由555计时器输出75kHz 并向 DIR 引脚提供4V 信号来启用它)。 我还尝试连接 FG 来将 PWM 输入驱动到 SPEED 引脚、并且没有变化。 电机轻微晃动、根据差分示波器、它尝试进入启动模式。 当我将电流分流器连接到电机 U 相时、最小电流输出发生在大约0.1uA 处、这将不足以抵消任何 BLDC 电机的惯性。 有人能指出我在这里的指导方向、为什么我的相位引线上的电流有限? 是否可以因为没有 MCU 而使 SCL 和 SDA 悬空、从而导致功耗不足、电机无法获得足够的电流?
谢谢、
Alex