This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315A:关于速度输入

Guru**** 2346230 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315A, MCF8315C-Q1, MCF8315C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1520912/mcf8315a-regarding-speed-input

器件型号:MCF8315A
主题中讨论的其他器件: MCF8315C-Q1MCF8315C

工具/软件:

大家好、支持团队。

我已收到客户的以下询问。

问题1:

SPEED/WAKE 引脚连接到 AVDD 引脚。

速度控制设置为模拟输入。

接通电源后、器件不会启动任何操作。

我无法通过 I2C 访问它。(我无法进行读取或写入。)

这是为什么?

至少我在数据表上找不到任何信息。

这是数据表中没有提到的规格吗?

问题2:

我想以100%的占空比驱动 SPEED 引脚、而无需从外部进行控制。

使用 MCF8315A 无法做到这一点、因此请告诉我一款产品可以消除此问题。

另一个条件是产品具有相同的封装尺寸和引脚排列。

我在网上找到了 MCF8315C-Q1。

但是、此产品的数据表中没有可用于确定这是否可行的信息。

此致、

HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa-San、

    第一季度和第二季度回答: MCF8315A 不支持零速命令、此特性在 MCF8315C 中进行了更新

    希望这澄清了问题。

    C 和 D 版本支持您的要求。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatadri-san

    感谢您的回答。

    我知道它不支持除0速度输入之外的任何其他功能。

    您能回答我关于 Q1的其他问题吗?

    如果启动时向 SPEED 引脚输入100%占空比、则无法进行 I2C 通信。 为什么?

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー μ s

    SPEED/WAKE 引脚连接到 AVDD 引脚。

    我无法通过 I2C 访问它。(我无法进行读取或写入。)

    这是为什么?

    至少我在数据表上找不到任何信息。

    这是数据表中没有提到的规格吗?

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー μ s

    此致、

    HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Higa、

    能否提供有关您看到的问题的更多信息。

    I2C 通信与状态无关、在电机运行时仅不允许 EEPROM 写入。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatadri-san

    问题已解决、因此我关闭此帖子。

    感谢您的支持。

    此致、

    HIG