This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251A:无法驱动电机

Guru**** 2588125 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1521553/drv8251a-can-not-drive-motor

器件型号:DRV8251A

工具/软件:

我将向 DRV8251A 的 IN1施加占空比为20%的15kHz PWM 信号、同时将 IN2保持在低电平。

电机连接到输出端、但我没有看到任何运动。 但是、如果我将一根电机线连接到 OUT1、将另一根电机线连接到 GND、电机将旋转。

您能帮助我了解出了什么问题吗?




输入(黄色 IN1、蓝色 IN2)




输出(黄色 OUT1、蓝色 OUT2)



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当 IN1为 PWM 且 IN2为低电平时、输出在正向和滑行(Hi-Z)状态之间切换。 我建议将 IN1保持为高电平、将 PWM 保持在 IN2上、这样会在正向和制动状态之间切换输出。 此方法是首选方法、因为它会将输出置于已知状态、同时电流在关断期间再循环。  

    有关电流再循环的更多信息、请参阅以下应用手册。 另请查看 第8.4.1节"桥接控制"和表8-2。 H 桥控制。  

    此致、

    David