This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2510-Q1:开路电流过载故障

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1521251/drv2510-q1-current-overload-fault-with-open-circuit

器件型号:DRV2510-Q1

工具/软件:

您好:

我有两个问题:
1)我们使用 DRV2510、并在输出端具有一个 LC 滤波器。  

启用 DRV2510后 、即使滤波器网络的输出端没有负载、也会立即出现过流故障。  
参考下图、我们的 L1值为10uH、C7值为100uF。  

您能解释一下为什么会出现过流故障吗?


2)是否有办法禁用过流和直流失调电压故障?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为清楚起见、我们的设计中 L2=L1 = 10uH、C7 = C8 = 100uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    您在这里使用的是100uF 电容器? 我认为这太高了。 我认为电容应该小于10uF。 在诊断期间、为这些大电容器充电可能会导致 OC 跳闸。  

    此处无法禁用 OC 保护。 我确实看到直流检测位于数据表中、但不在电气规格表中。 我认为此器件中已禁用直流检测。

    我们有这个工具来帮助进行 LC 滤波器设计。  LCFILTER-CALC-TOOL 设计工具|德州仪器 TI.com