请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2510-Q1 工具/软件:
您好:
我有两个问题:
1)我们使用 DRV2510、并在输出端具有一个 LC 滤波器。
启用 DRV2510后 、即使滤波器网络的输出端没有负载、也会立即出现过流故障。
参考下图、我们的 L1值为10uH、C7值为100uF。
您能解释一下为什么会出现过流故障吗?
2)是否有办法禁用过流和直流失调电压故障?
谢谢你