This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316DEVM:错误/清除故障

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316DEVM, MCF8316D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1517797/mcf8316devm-errors-clear-faults

器件型号:MCF8316DEVM
主题中讨论的其他器件: MCF8316D

工具/软件:

您好、

我的客户在 将 MCF8316DEVM 与 TI Motor Studio V1.22配合使用时遇到问题。

Motor Studio 将在读取/写入寄存器期间随机报告错误。 有时、它会与 EVM 断开连接、很难使其重新连接。 由于这些错误、他们无法在设置 电机方面取得进展。

 多次尝试为电机设置/调优 MCF8316D 后、EVM 现在会始终报告故障、并且 EVM 上的红色 nFault LED 会始终闪烁。

EVM 处于连续故障模式、因此无法再运行电机。 是否有办法清除这些 EEPROM 故障? 当他们按下 Clear Fault 按钮时、EEPROM 错误将不会清除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我只是想跟进此事、希望您能提供任何帮助-谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否查看可下载的最新 Motor Studio 0.1.30?

    对 D 系列进行了一些修复。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否能够取得一些进展?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这有助于解决问题、谢谢!