请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316DEVM 主题中讨论的其他器件: MCF8316D
工具/软件:
您好、
我的客户在 将 MCF8316DEVM 与 TI Motor Studio V1.22配合使用时遇到问题。
Motor Studio 将在读取/写入寄存器期间随机报告错误。 有时、它会与 EVM 断开连接、很难使其重新连接。 由于这些错误、他们无法在设置 电机方面取得进展。
多次尝试为电机设置/调优 MCF8316D 后、EVM 现在会始终报告故障、并且 EVM 上的红色 nFault LED 会始终闪烁。

EVM 处于连续故障模式、因此无法再运行电机。 是否有办法清除这些 EEPROM 故障? 当他们按下 Clear Fault 按钮时、EEPROM 错误将不会清除。