This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:芯片处于唤醒状态时、DIR 引脚不工作

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316ZTEVM, MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1512879/mct8316z-the-dir-pin-does-not-work-while-the-chip-is-awake

器件型号:MCT8316Z

工具/软件:

当集成电路处于唤醒状态时、在改变方向时、首先启用 BRAKE 引脚以停止电机、然后 DIR 状态发生变化、但电机以相同的方向启动。

只有在进入睡眠模式后、才能更改方向。

*MCT8316ZT ->硬件型号

*所使用的 PWM 频率为10 KHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Unai 你好、

    您设计中 nFAULT 引脚的状态是什么?

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、

    nFault 引脚在高电平状态下具有1945V 的电压。 我正在使用 MCT8316ZTEVM 评估板。  

    此致、

    UNAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试短接 LED 以将 nFAULT 上拉至 VBK? 并告诉我问题是否仍然存在?

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我可以使用 DE 引脚 DIR 控制方向。 为什么问题是这样解决的?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Sachin 本周是商务旅行,我的目标是在本周回应你。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Unai:

    如果 nFAULT 未上拉至足够的电压、则会在 MCT8316Z 上启用内部测试模式功能、在您的情况下二极管会阻止 nFAULT 上的上拉路径。 TI 建议保持 nFAULT 上拉、以便器件不会进入该状态。

    此致、

    Sachin S.