This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:MCT8329A -支持的最大 BLDC 电机 RPM

Guru**** 2345860 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1520389/mct8329a-mct8329a---maximum-supported-bldc-motor-rpm

器件型号:MCT8329A

工具/软件:

您好、

我使用 MCT8329A 器件来控制我的 BLDC 电机。

电机的规格是

电压:14.8V
kV: 3650KV  
配置: 9N12P (12极)

由于数据表中提到 MCT8329A 支持的最大电气频率为3KHz、因此根据机械速度的计算结果来确定  

机械转速(RPM)= F (elec)* 60 /极对。

假设:

f (elec)= 3KHz;极对= 6则、


最大机械速度= 30,000RPM。

因此、我们可以通过这一点确认 MCT8329A 支持的最大速度为30000RPM 吗? 如果没有、请告诉我支持的最大 RPM 是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    电气3KHz 可以是基于极对组合的任何 RPM、MCT 器件支持高达3KHz 的 RPM、可以是30kRPM。

    电机的 BEMF 常数是多少?

    额定负载下3KHz 的额定电流是多少?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    请在下面的附件中找到我的电机的规格。

    对于~30000RPM (@ 3KHz Fsw)、最大电流消耗为19.6A。  

    我没有 BEMF 常数的数据。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的分享、我将验证此内容并在明天回来。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    再问一个关于电频率的问题

    如所附图像中所示、MAX_SPEED 字段为16位 字段

    如果 MAX_SPEED = 0xFFFF、则十进制值将为65,535

    因此、根据此信息、支持的最大电气速度为4095.9Hz。 利用这些数据、我们可以得出 MCT8329A 是否可以支持高达~4kHz 的电气频率的结论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    已针对3KHz (最大值)及其他因素进行验证。

    尽管寄存器字段可以接受16位值。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.