This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329:下拉差异

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1520721/drv8329-differences-in-pulldown

器件型号:DRV8329

工具/软件:

您好:

在故障情况下、只要 DRV 报告故障、DRV8329是否会忽略任何从 MCU -> DRV 传入的高电平/低电平信号?
如果我们继续尝试在 DRV 发生故障时对电机进行换向、DRV 将如何反应?

以下各项之间有何区别[如表7-5脚注所列]

  • 对于 GLx、为无源下拉
  • GHx 的半有源下拉
  • 有源下拉

谢谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    除了电阻之外、半有源和无源下拉似乎没有显著差异。

    至于器件在故障状态下如何处理输入、我认为它们在某些情况下会被忽略(内部逻辑禁用)、在其他情况下根本无法执行任何操作(输出驱动为低电平)。 在每个故障情况下 、要么内部数字逻辑被禁用、要么输出被驱动为低电平

    此致、

    Yara