This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8411A:DRV8411A 电流调节问题- ITRIP 计算错误

Guru**** 2343770 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8411A, DRV8411AEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1521254/drv8411a-issue-with-drv8411a-current-regulation---incorrect-itrip-calculation

器件型号:DRV8411A

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用 DRV8411A 电机驱动器 并且遇到问题 电流调节系统 。 特别是在尝试配置时 ITRIP 阈值设置为0.200A 、我没有得到预期的结果。

根据数据表 ITRIP 计算公式 为:

ITRIP=VREFRIPROPI×AIPROPITRIP =\fRAC{VVREF}{RIPROPI \Times AIPROPI}

其中:

  • VVREF =基准电压(根据计算设置为1.32V)

  • RIPROPI = 33、000 Ω

  • AIPROPI = 0.0002/A = 200 µA

使用此公式、得出预期值 ITRIP 值为0.200A 、但在实际测试中、 电流调节的行为不符合预期

我希望获得以下方面的指导:

  1. 验证计算和预期的硬件行为

  2. 确保适当的电流调节所需的任何额外设置或元件

  3. 解决此问题的故障排除步骤

期待您的专家对解决此问题的见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经验证了上面的计算、根据给定的值进行计算时似乎没有错误。 为了进一步澄清您看到的问题、您使用的是 DRV8411AEVM 还是自己的设计?  可通过 VREF 电压和 RIPROPI 电阻器来设置电流斩波阈值(ITRIP)。 如果您尚未验证这些值(VREF、RIPROPI)、则下一步是使用万用表进行测量。  

    您能否提供更多有关"电流调节的行为不符合预期"的信息? 您是否看到负载消耗的电流更大或更小? 是否连接了负载、如果连接了什么类型的电机?

    如果可能、请提供输入、输出和电流波形的屏幕截图。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      • "我们已经分享了原理图以供审核。 但是、500mA 处的电流消耗出乎意料地高。 我们已验证 VREF 和 RIPROPI 值、但调节不符合预期阈值。 对可能的原因或调整的任何见解都将受到欢迎。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在原理图中、nFAULT 是开漏输出、应通过上拉电阻拉至高电平。 看起来使用了 H 桥 B、但我不确定为什么 AIPROPI 也有33k 电阻器? 由于 PGNDA 和 PGNDB 连接在一起、BIPROPI 电阻可能会受到 AIPROPI 电阻的影响。  

    如果可能、请提供输入、输出和电流波形的屏幕截图。

    此致、

    David