This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:SPI 写入/读取问题?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, DRV8305, LAUNCHXL-F28027F, BOOSTXL-DRV8305EVM, MOTORWARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1510702/drv8305-spi-write-read-issue

器件型号:DRV8305
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DLAUNCHXL-F28027FMOTORWARE、controlSUITE

工具/软件:

 尊敬的团队:

我正在使用带有 LAUNCHXL-F28379D 板的 DRV8305 BoosterPack。

我已将 SPI A 配置为通过 SPI 与 Booster Pack 通信。

我正在尝试写入和读回 SPI 寄存器以确认 SPI 是否正常工作。

可以看到 SPI 写入未成功进行。 我在写入寄存器后读回寄存器。

以下为写入命令的波形-  0x2BFF/* 0b00101 011 1111111111*/   

下面是读取命令的波形-  0xA800/* 0b10101 000 00000000 */

_

我为 BoosterPack 提供了20伏电压、并设置了 EN_GATE 引脚

下面是我的代码:

  while (1)
  {
    
  
    
    SPI_writeDataNonBlocking (SPIA、0x2BFF);
    R1Data = SPI_readDataBlockingNonFIFO (SPIA);
    
    device_delay_US (10000);
    

    SPI_writeDataNonBlocking (SPIA、0xA800);
    R1Data = SPI_readDataBlockingNonFIFO (SPIA);
}
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、团队、我们需要对此进行更新。

    您能否向我们提供更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、请提供帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourabh:

    您能否确认 nSCS 被保持的时间足够长、以便在最后一个时钟脉冲之后至少保持50ns 之后处于低电平?

    另一个请求、您能否读取所有寄存器并确保读回默认值?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:
    以下是我们在最后一个时钟脉冲变为低电平且 CS 变为高电平后添加延迟的代码。
    我们已经编程了 GPIO61以用作 CS。
    此外、我们还启用了 DRV8305EVM 的 WAKE 和 EN_GATE 引脚、延迟约为30ms、该延迟大于建议的10ms 时间 tSPI_READY (上电后的 SPI 读取)。  

    #include "driverlib.h"
    #include "device.h"
    
    void initSPIA(void);
    void initGPIOForSPIA(void);
    //interrupt void spi_isr(void);
    void main(void)
    {
        // Initialize device and disable interrupts
        Device_init();
    
        //
        // Disable pin locks and enable internal pullups.
        //
        Device_initGPIO();
    
        //
        // Initialize PIE and clear PIE registers. Disables CPU interrupts.
        //
        Interrupt_initModule();
    
        //
        // Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
        // Service Routines (ISR).
        //
        Interrupt_initVectorTable();
    
        //
        // Interrupts that are used in this example are re-mapped to ISR functions
        //
        //Interrupt_register(INT_SPIA_RX, &spi_isr); // read SPI interrupts first and then reconfigure if required 
    
        // Initialize GPIO for SPIA
        initGPIOForSPIA(); 
    
    
        // Initialize SPIA as master
        initSPIA();
    
        // Enable global interrupts
        EINT;
        ERTM;
    
        uint16_t txData = 0x3896;
        volatile uint16_t rxData;
        volatile uint16_t rxData1;
        volatile uint16_t rxData2;
    
        while(1)
        {
        
            //CS_low();
            GPIO_writePin( 61, 0);
            // Send data
            SPI_writeDataBlockingNonFIFO(SPIA_BASE, txData);
            // Read received data
            rxData = SPI_readDataBlockingNonFIFO(SPIA_BASE);
            DEVICE_DELAY_US(1); // 1 us delay before chip select goes high
            //CS_high();
            GPIO_writePin( 61, 1);
            // Optional: insert delay if needed
            DEVICE_DELAY_US(1000);
    
    
         
            
            //CS_low();
            GPIO_writePin( 61, 0);
            // Send data
            SPI_writeDataBlockingNonFIFO(SPIA_BASE, 0xB800);
            // Read received data
            rxData1 = SPI_readDataBlockingNonFIFO(SPIA_BASE); 
            DEVICE_DELAY_US(1); // 1 us delay before chip select goes high
            //CS_high();
            GPIO_writePin( 61, 1);
            // Optional: insert delay if needed
            DEVICE_DELAY_US(1000);
    
    
        }
    }
    
    
    
    
    
    void initSPIA(void)
    {
        //***********************
        // Reset the SPI module
        SPI_disableModule(SPIA_BASE);
        //SPI_resetModule(SPIA_BASE);
    
        // Set the SPI configuration
        SPI_setConfig(SPIA_BASE, DEVICE_LSPCLK_FREQ,
                      SPI_PROT_POL0PHA1,      // Polarity 0, Phase 1
                      SPI_MODE_MASTER,        // Master mode
                      1000000,                // Baud rate = 1 MHz
                      16);                    // 16-bit word size
    
        // Enable FIFO (optional)
        SPI_disableFIFO(SPIA_BASE);
        SPI_clearInterruptStatus(SPIA_BASE, SPI_INT_RXFF);
    
        // SPI_enableInterrupt(SPIA_BASE,SPI_INT_RX_OVERRUN);
        // SPI_enableInterrupt(SPIA_BASE,SPI_INT_RX_DATA_TX_EMPTY);
    
        // Enable SPI module
        SPI_enableModule(SPIA_BASE);
        //***********************
       
    
    }
    
    
    void initGPIOForSPIA(void)
    {
        EALLOW;
        // Configure GPIO58 as SPIA SIMO (Master Out, Slave In)
        GPIO_setPinConfig(GPIO_58_SPISIMOA); // for master out slave in (MOSI) functionality
        GPIO_setDirectionMode(58, GPIO_DIR_MODE_OUT);
        GPIO_setPadConfig(58, GPIO_PIN_TYPE_STD);
        GPIO_setMasterCore(58,GPIO_CORE_CPU1);
        
    
    
        // Configure GPIO59 as SPIA SOMI (Master In, Slave Out)
        GPIO_setPinConfig(GPIO_59_SPISOMIA); // for master in slave out (MISO) functionality
        GPIO_setDirectionMode(59, GPIO_DIR_MODE_IN);
        GPIO_setPadConfig(59, GPIO_PIN_TYPE_STD);
        GPIO_setMasterCore(59,GPIO_CORE_CPU1);
        GPIO_setQualificationMode(59,GPIO_QUAL_ASYNC);
    
        // Configure GPIO60 as SPIA CLK
        GPIO_setPinConfig(GPIO_60_SPICLKA);
        GPIO_setDirectionMode(60, GPIO_DIR_MODE_OUT);
        GPIO_setPadConfig(60, GPIO_PIN_TYPE_STD);
        GPIO_setMasterCore(60,GPIO_CORE_CPU1);
    
        // Configure GPIO61 as SPIA CS/STE (chip select, active low)
        //GPIO_setPinConfig(GPIO_61_SPISTEA);//  GPIO_61_SPISTEA
        GPIO_setPinConfig(GPIO_61_GPIO61); // using GPIO to function as SPISTE
        GPIO_setDirectionMode(61, GPIO_DIR_MODE_OUT);
        GPIO_setPadConfig(61, GPIO_PIN_TYPE_STD);
        GPIO_setMasterCore(61,GPIO_CORE_CPU1);
    
    
        // include settings for PWRGD, ENGATE, WAKE
        // ENGATE pin initialization.
        GPIO_setPinConfig(GPIO_124_GPIO124);
        GPIO_setDirectionMode(124, GPIO_DIR_MODE_OUT); /*pin is set as OUTPUT for enabling ENGATE
        ENGATE enables gate driver and current shunt amplifier*/
        GPIO_setPadConfig(124, GPIO_PIN_TYPE_STD);
        GPIO_setMasterCore(124,GPIO_CORE_CPU1); 
    
        // WAKE pin initialization.
        GPIO_setPinConfig(GPIO_125_GPIO125);
        GPIO_setDirectionMode(125, GPIO_DIR_MODE_OUT); /*pin is set as OUTPUT for enabling WAKE
        Used to bring the device out of its low power sleep mode*/
        GPIO_setPadConfig(125, GPIO_PIN_TYPE_STD);
        GPIO_setMasterCore(125,GPIO_CORE_CPU1);
    
        GPIO_writePin( 125, 1); // enabling WAKE
        // DEVICE_DELAY_US(50); 
        GPIO_writePin( 124, 1); //delay post enabling EN_GATE
        //DEVICE_DELAY_US(50);
    
        DEVICE_DELAY_US(30000); // SPI input data hold time delay
        
        
        EDIS;
    
    }
    
    // __interrupt void
    // spi_isr(void)
    // {
        
    //     Interrupt_clearACKGroup(INTERRUPT_ACK_GROUP1);
    // }

     
    波形:
    1)写入0x7控制寄存器的数据帧(0x3896)、用以写入配置


    2)从0x7控制寄存器读取的数据帧(B800)。  




    我们也无法读回0x7地址处的写入数据

    如果缺少运行 DRV8305EVM 的任何其他设置、请告知我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara 和团队:

    请帮助我们解决此问题。

    我们需要您的帮助来优先处理这件事、因为我们在这方面受到了某种程度的阻碍。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vibhav 和 Sourabh:

    您是否考虑过使用此电路板专为之设计的 LaunchPad? Piccolo LAUNCHXL-F28027F LaunchPad。

    或者、是否将  LAUNCHXL-F28027F 的引脚输出与您使用的电路板进行比较、以确保引脚相同?

    下面是一些用于 LAUNCHXL-F28027F 的固件、也许您可以使用这些代码块来调试所使用的固件可能存在的问题:

    void Config_evm_spi(void)
    {
        //Pin Config
        EALLOW;
        // SPI_MOSI
        GPIO_SetupPinOptions(16, GPIO_INPUT, GPIO_ASYNC | GPIO_PULLUP);
        // SPI_MISO
        GPIO_SetupPinOptions(17, GPIO_INPUT, GPIO_ASYNC | GPIO_PULLUP);
        // SPI_CS
        GPIO_SetupPinOptions(56, GPIO_INPUT, GPIO_ASYNC | GPIO_PULLUP);
        // SPI_CLK
        GPIO_SetupPinOptions(57, GPIO_INPUT, GPIO_ASYNC | GPIO_PULLUP);
    
        GPIO_SetupPinMux(16, GPIO_MUX_CPU1, 1);
        GPIO_SetupPinMux(17, GPIO_MUX_CPU1, 1);
        GPIO_SetupPinMux(56, GPIO_MUX_CPU1, 1);
        GPIO_SetupPinMux(57, GPIO_MUX_CPU1, 1);
        EDIS;
    
        EALLOW;
        ClkCfgRegs.LOSPCP.all = 0;
        EDIS;
    
        // Initialize SPI FIFO registers
        SpiaRegs.SPIFFTX.all=0xE040;
        SpiaRegs.SPIFFRX.all=0x2044;
        SpiaRegs.SPIFFCT.all=0x0;
    
        //SPI Settings
        SpiaRegs.SPICCR.bit.SPISWRESET = 0;     //SPI Reset On
        SpiaRegs.SPICCR.bit.CLKPOLARITY = 0;    //SCLK Active High
        SpiaRegs.SPICCR.bit.SPICHAR = 0xF;      //16-bit SPI char
        SpiaRegs.SPICCR.bit.SPILBK = 0;
    
        SpiaRegs.SPICTL.bit.OVERRUNINTENA = 0;  //No overrun interrupt
        SpiaRegs.SPICTL.bit.CLK_PHASE = 0;      //Phase 0
        SpiaRegs.SPICTL.bit.MASTER_SLAVE = 1;   //Master mode
        SpiaRegs.SPICTL.bit.TALK = 1;           //nSCS enabled
        SpiaRegs.SPICTL.bit.SPIINTENA = 0;      //TX/RX Interrupt Disabled
    
        SpiaRegs.SPIBRR.bit.SPI_BIT_RATE = ((25000000 / 1000000) - 1);              //Set baud rate to 1MHz
        SpiaRegs.SPIPRI.bit.FREE = 1;           //Set so breakpoints don't disturb transmission
        SpiaRegs.SPICCR.bit.SPISWRESET = 1;   //Exit SPI reset
    
    }
    
    Uint16 spi_xmit(Uint16 spiFrame)
    {
        SpiaRegs.SPITXBUF=spiFrame;
    
        //Wait for RX flag to indicate SPI frame completion
        while(SpiaRegs.SPIFFRX.bit.RXFFST != 1)
        {
        }
    
        return SpiaRegs.SPIRXBUF;
    }
    
    Uint16 spi_read(Uint16 addr)
    {
        Uint16 commandword = (0x8000 | (addr << 11));
        return spi_xmit(commandword);
    }
    
    Uint16 spi_write(Uint16 addr, Uint16 data)
    {
        Uint16 commandword = ((addr << 11) | data);
        return spi_xmit(commandword);
    }

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    感谢您的答复。

    我们使用 LAUNCHXL-F28379D 、我们将在终端应用中使用该器件。 我相信它也与 BOOSTXL-DRV8305EVM 兼容。

    我们已经确认了这两个开发板的引脚排列、并确保了兼容性。

    我们将在进行必要修改后参考此示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sourabh:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yara!  感谢您的跟进,我们尝试了一些事情,并 能够以某种方式读取 MISO 上的数据,但   
    我们得到的数据不够一致。

    我们观察到数据不正确的回读值实例。 例如、如果我们连续读取0x7寄存器、我们 会在某些时候观察到正确的值(即0x0344是地址0x7中的默认值)、但在后续帧中、我们会观察到类似0x300或任何其他随机值。

    现在、我们要缩小两个结论
    1)这是否是 SPI 缓冲器本身中与数据损坏相关的内容(似乎不太可能)

    2)通过 SPI 线路传输数据时发生数据损坏)。

    我们还观察到、当两个事务之间的时间延迟接近500微秒时、在 MISO 上获得正确响应的频率高于在延迟高于或低于500微秒时的频率

    我们正在尝试另外一些与两个连续 SPI 事务之间的时序相关的内容。  
    无论如何,你是否有任何关于这种数据不一致的可能原因的想法。

    和你分享代码… (我们使用了位域和 driverlib 函数)

    //
    // Included Files
    //
    #include "F28x_Project.h"
    #include "driverlib.h"
    #include "device.h"
    
    
    // =======================
    // ENABLE DRV8305 VIA GPIO
    // =======================
    void Init_DRV8305_EN_GATE_WAKE()
    {
        EALLOW;
    
        // GPIO124 (EN_GATE)
        GpioCtrlRegs.GPDLOCK.bit.GPIO124 = 0; // Unlock config
        GpioCtrlRegs.GPDCSEL4.bit.GPIO124 = 0; // CPU1 owns pin
    
        GpioCtrlRegs.GPDGMUX2.bit.GPIO124 = 0;
        GpioCtrlRegs.GPDMUX2.bit.GPIO124 = 0;
        GpioCtrlRegs.GPDDIR.bit.GPIO124  = 1;
        GpioDataRegs.GPDSET.bit.GPIO124  = 1;
    
        //  GPIO125 (WAKE)
        GpioCtrlRegs.GPDLOCK.bit.GPIO125 = 0; // Unlock config
        GpioCtrlRegs.GPDCSEL4.bit.GPIO125 = 0; // CPU1 owns pin
    
        GpioCtrlRegs.GPDGMUX2.bit.GPIO125 = 0;
        GpioCtrlRegs.GPDMUX2.bit.GPIO125 = 0;
        GpioCtrlRegs.GPDDIR.bit.GPIO125  = 1;
        GpioDataRegs.GPDSET.bit.GPIO125  = 1;
    
        EDIS;
    
        DEVICE_DELAY_US(30000); // SPI input data hold time delay
    }
    
    // =======================
    // SPIA GPIO CONFIGURATION
    // =======================
    void InitSPIAGPIO()
    {
        EALLOW;
    
        // Unlock and assign ownership to CPU1 for GPIO58–61
        GpioCtrlRegs.GPBLOCK.bit.GPIO58 = 0;
        GpioCtrlRegs.GPBCSEL4.bit.GPIO58 = 0; //CPU1 MASTER CORE
    
        GpioCtrlRegs.GPBLOCK.bit.GPIO59 = 0;
        GpioCtrlRegs.GPBCSEL4.bit.GPIO59 = 0; //CPU1 MASTER CORE
     
        GpioCtrlRegs.GPBLOCK.bit.GPIO60 = 0;
        GpioCtrlRegs.GPBCSEL4.bit.GPIO60 = 0; //CPU1 MASTER CORE
    
        GpioCtrlRegs.GPBLOCK.bit.GPIO61 = 0;
        GpioCtrlRegs.GPBCSEL4.bit.GPIO61 = 0; //CPU1 MASTER CORE
    
        // Configure MUX and GMUX for SPIA
        GpioCtrlRegs.GPBGMUX2.bit.GPIO58 = 3; // SPISIMO-A
        GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO58  = 3;
    
        GpioCtrlRegs.GPBGMUX2.bit.GPIO59 = 3; // SPISOMI-A
        GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO59  = 3;
    
        GpioCtrlRegs.GPBGMUX2.bit.GPIO60 = 3; // SPICLK-A
        GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO60  = 3;
    
        GpioCtrlRegs.GPBGMUX2.bit.GPIO61 = 3; // SPISTE-A
        GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO61  = 3;
    
        // Async qualification
       // GpioCtrlRegs.GPBQSEL2.bit.GPIO58 = 3;
        GpioCtrlRegs.GPBQSEL2.bit.GPIO59 = 3;
       // GpioCtrlRegs.GPBQSEL2.bit.GPIO60 = 3;
       // GpioCtrlRegs.GPBQSEL2.bit.GPIO61 = 3;
    
        // Direction
        GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO58 = 1; // output
        GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO59 = 0; // input
        GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO60 = 1; // output
        GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO61 = 1; // output
    
        GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO61 = 1; // output
    
        EDIS;
    }
    
    // =======================
    // SPIA MODULE SETUP
    // =======================
    void InitSPIA()
    {
        EALLOW;
        CpuSysRegs.PCLKCR8.bit.SPI_A = 1;
        SpiaRegs.SPICCR.bit.SPISWRESET = 0;
    
        SpiaRegs.SPICCR.all = 0x000F;              // 16-bit char
        SpiaRegs.SPICTL.all = 0x0006;              // Master mode, clock phase = 1
        SpiaRegs.SPICCR.bit.CLKPOLARITY = 0;   //clock polarity = 0
        SpiaRegs.SPIBRR.bit.SPI_BIT_RATE = 49;     // 1 MHz SPI
    
        SpiaRegs.SPICCR.bit.SPISWRESET = 1;
        SpiaRegs.SPIPRI.bit.FREE = 1;
        EDIS;
    }
    
    // =======================
    // SPI WRITE FUNCTION
    // =======================
    void DRV8305_SPI_Write(Uint16 data)
    {
        GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO61 = 1;
        DELAY_US(1);
    
        SpiaRegs.SPITXBUF = data << 8;
        while (SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG == 0);
        Uint16 dummy = SpiaRegs.SPIRXBUF >> 8;
    
        DELAY_US(1);
        GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO61 = 1;
        DELAY_US(1);
    }
    
    // =======================
    // SPI READ FUNCTION
    // =======================
    Uint16 DRV8305_SPI_Read(Uint16 read_cmd)
    {
        Uint16 read_value;
    
        // Frame 1
        GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO61 = 1;
        DELAY_US(1);
        SpiaRegs.SPITXBUF = read_cmd << 8;
        while (SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG == 0);
        Uint16 dummy = SpiaRegs.SPIRXBUF >> 8;
        DELAY_US(1);
        GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO61 = 1;
        DELAY_US(1);
    
        // Frame 2
        GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO61 = 1;
        DELAY_US(1);
        SpiaRegs.SPITXBUF = 0x0000;
        while (SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG == 0);
        read_value = SpiaRegs.SPIRXBUF >> 8;
        DELAY_US(1);
        GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO61 = 1;
    
        return read_value;
    }
    
    // =======================
    // MAIN FUNCTION
    // =======================
    void main(void)
    {
        Uint16 readback;
    
        // VARIABLES USED FROM DRIVERLIB PROGRAM
         uint16_t txData = 0x3896;
        volatile uint16_t rxData;
        volatile uint16_t rxData1;
        volatile uint16_t rxData2;
    
    
        InitSysCtrl();
        Init_DRV8305_EN_GATE_WAKE();    // Wake and enable driver
        InitSPIAGPIO();                 // SPIA GPIO + unlock + CPU1 select
        InitSPIA();                     // SPIA peripheral
    
        DELAY_US(2000);                 // Wait for DRV8305 ready
    
        while (1)
        {
            // DRV8305_SPI_Write(0x3A96);       // Write to register 0x07
            // DELAY_US(100);
    
            // readback = DRV8305_SPI_Read(0xB800);  // Read back register 0x07
            // DELAY_US(1000);                 // Wait for visibility
    
            // // Set breakpoint here to inspect readback (should be 0x0296)
    
        // FROM DRIVERLIB CODE
    
        // //CS_low();
        //     GPIO_writePin( 61, 0);
    
    
            // // Send data
            // SPI_writeDataBlockingNonFIFO(SPIA_BASE, txData);
            // // Read received data
            // rxData = SPI_readDataBlockingNonFIFO(SPIA_BASE);
            
            // // DEVICE_DELAY_US(1); // 1 us delay before chip select goes high
            // // //CS_high();
            // // GPIO_writePin( 61, 1);
    
            // // Optional: insert delay if needed
            // DEVICE_DELAY_US(1000);
    
    
         
            
            // //CS_low();
            // GPIO_writePin( 61, 0);
            
            // Send data
            SPI_writeDataBlockingNonFIFO(SPIA_BASE, 0xA800);
            // Read received data
            rxData1 = SPI_readDataBlockingNonFIFO(SPIA_BASE); 
            
            // DEVICE_DELAY_US(1); // 1 us delay before chip select goes high
            // //CS_high();
            // GPIO_writePin( 61, 1);
    
            // Optional: insert delay if needed
            DEVICE_DELAY_US(454);
    
    
    
    
    
        }
    }
    

    我们在 while (1)循环中使用 Driverlib 函数进行写入和读取操作

    下面是输出中数据不一致的视频。

    e2e.ti.com/.../WaveForms-_2800_new-workspace_2900_-2025_2D00_06_2D00_03-10_2D00_09_2D00_56.mp4


    共享一个接一个的数据帧



     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vibhav 和 Sourabh:

    我邀请了 C2000团队的某个人、他们可能会就这个问题提供一些指导。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 motorware 或 controlSUITE 安装中、有适用于 C2000器件的 DRV8305 SPI 驱动程序代码。 建议参考以下 E2E:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1102004/drv8305-spi-interface

    此致、

    Kevin