主题中讨论的其他器件:DRV8262、
工具/软件:
Hallo ich habe mich an folgendem 线程 orientiert:
1.我是否控制了正确的插针?
我附上了一张设置图片、其中显示了我设置为高电平和低电平的引脚。
尽管采用了上述设置(MODE1高电平、MODE2低电平)、驱动器没有响应。
是否可能连接了错误的引脚?
还是我还需要考虑其他因素?
Mode1和 MODE2引脚在您分享的图片中看起来正确。 请参阅 EVM 用户指南第45页的下方内容。
根据数据表、可以进行以下设置:
MODE1 =高电平 →Ω 单路 H 桥
Mode2 =低电平 →PH/EN 接口
这对于单路 H 桥和 PH/EN 控制模式是正确的。
2.如何正确地提高 VREF ?
我想增大 DRV8262可以提供的最大电流。
。 转换时间 说明您需要:
移除跳线 J6 (切断内部连接)
然后向施加外部电压(例如1.5V 或3.3V) J5 (上部引脚)
于是我移除了 J6并向 J5施加了3.3V 的电压、但是 什么都没有发生 。
线圈仍然几乎不消耗任何电流、似乎 VREF 被忽略或被阻断了。
对于单路 H 桥模式下的外部 VREF 连接、VREF1和 VREF2必须连接在一起。 在 EVM 中、这意味着断开 J26和分流器 J25 -请参阅下面的。 移除 J6以从 MSP430 DAC 上减少 VREF2。 您应该通过 J7或 J6或 J5的引脚1施加0V 至3.3V 的外部 VREF 电压。 您的回答正确。 可能缺少的是 J25分流器(移除 J26)。
观察
略小于1 MODE2 =为高电平 出于测试目的(即将驱动程序置于 IN/IN 模式)、
线圈接收输出信号 –因此驱动器基本上会做出反应。流速始终不会超过大约0.5A (即使电源电压为) 5V、9V 或12V 五
这究竟是 VREF 造成的吗?
电流是否因 VREF 过低而在内部受到限制?
或者、是否还有其他事情要负责?
EVM 板上的哪个引脚是这样吗?
在安装 J19分流器以进行单路 H 桥运行后、EVM 有两个并联的3.3 kΩ RIPROPI 电阻(1.65 kΩ)。 请参阅下面的。 当外部 VREF = 3.3V (VREF MAX)时、通过 IPROPI 的电流将为3.3/1650 = 2 mA。 该器件的指定 AIPROPI 为 212 μA /A。输出电流将被调节至 2E-3 / 212E-6 = 9.4A 。
Nachdem ich Die Einstellung vorgenommen habe hat sich folgendes problem ergeben:
wenn ich an J14 eine Diode anschließe fängt è re diese an zu leuchten。 ICH kann autch die Eingangsspannung 信大 ändern。
falls ich nun einen E-Motor oder eine Spule、sprich eine hohe last anschließe è re、kann ich nicht mehr als 4V Eingangsspannung an J12 einstellen。 Sobald ich mehr als 4V einstelle fängt das Board an zu piepsen und Die Warnleuchte D7 leuchtet auf.
Deshalb meine Frage wieso funktioniert Die Einstellung für geringfügige Lasten, aber bei Hohen Lasten bricht das System zusammen?
Besten Dank!