请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8305 主题中讨论的其他器件:DRV8311、 DRV8328
工具/软件:
您好、TI 专家
我们有一个关于电机驱动器的客户咨询。
为了控制下面的泵电机、我们过去只使用晶体管来驱动它。
然而,这一次,我们将控制一个容量约9W 的大型泵马达,这与过去不同,所以我们认为,我们需要选择一个符合规格的晶体管,但为了避免问题,即使使用它数十万次后,我们认为最好用电机驱动器 IC 控制它,而不是晶体管。

我要使用的电机规格如下所示。
您能推荐合适的电机驱动器吗?
请检查。 谢谢你。