This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8220:PH/EN 控制模式、tSLEEP 和放大器;tAUTOSLEEP 数据表错误?

Guru**** 2347070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1525058/drv8220-ph-en-control-mode-tsleep-tautosleep-datasheet-mistake

器件型号:DRV8220

工具/软件:

您好团队

第8.3.2.2节(PH/EN 控制模式)规定 :"如果 EN 引脚保持低电平的时间超过 tSLEEP、器件将进入低功耗睡眠模式并禁用输出。":

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8220.pdf

这是否是 错误、是否应 改为指 tAUTOSLEEP (0.9-2.4ms)? 或者是否  在下表中切换了 tSLEEP 和 tAUTOSLEEP?:

谢谢、Anton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anton、

    是的、应该是 tAUTOSLEEP 而不是 tSLEEP。   

    "制动(低侧慢速衰减)" tAUTOSLEEP 、然后自动休眠模式(H 桥 Hi-Z)"

    感谢您找到此内容! 可在未连接负载的情况下测量器件电流来确认它-在 tAUTOSLEEP 之后、电流应从~μ A 1.5mA 降至<1uA。   

    此致、

    Jacob