工具/软件:
DRV8323 BLDC 相位短路保护和禁用至 GH 和 GL 输出延迟时间
您好、
我想知道如何保护 MOS 免受短路灼伤。
以及使能引脚 禁用到 GH 和 GL 输出响应延迟时间的长短。
I TEST 三相对地短路、MOS 被烧毁。 如何解决这个问题。
原理图和设置配置如下所示:


太棒了!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 YX Yan、
我不确定我是否完全理解问题所在。 听起来 MOSFET 正在损坏?
所使用的 idrive 设置是红色高亮显示的吗? 60mA / 120mA?
您是否有 GHx 至 SHx、SHx 至 GND、GLx 至 GND 的波形?
所使用的 MOSFET 具有非常低的 Qgd 2.5nC。

这很容易导致输出端出现振铃和击穿、这可能是导致 MOSFET 烧毁的原因。
此致、
Yara