This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:DRV8834具有更高电流的引脚对引脚替代产品

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8424, DRV8834, DRV8425, DRV8434
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1525042/drv8834-drv8834-pin-to-pin-alternative-with-higher-current

器件型号:DRV8834
主题中讨论的其他器件: DRV8425DRV8434和 DRV8424

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在寻找一个 引脚对引脚兼容的替代产品 中的示例 DRV8834 相同 更高的输出电流(>2A)
如果不存在 P2P 器件、您可以建议一个 驱动程序功能相似 更高的电流能力呢?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的问题。  

    对于 DRV8834、我们不(编辑)具有引脚对引脚兼容  性、无法支持大于2A 的输出电流。 您可以考虑 DRV8424、DRV8425、DRV8434等替代选项。 请注意、与支持最小2.5V 工作电压的 DRV8834不同、这些产品的最小工作电压为4.5V。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel、

    感谢您的答复。

    我了解了引脚定义、它们不应该是 P2P 的吗? 或者我是否有误解?

    此致、

    Tom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这是一个拼写错误-抱歉。 我编辑了这篇文章。 谢谢你。

    此致、Murugavel