This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:内部基准的精度

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1520432/drv2700-accuracy-of-the-internal-reference

部件号:DRV2700

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户对 DRV2700EVM-HV500 感兴趣、因此有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我想将 DRV2700EVM-HV500 和传动 150V 用于压电灯泡。

在此配置中、输出电压的精度取决于内部的基准电压器件。

您能告诉我 DRV2700 内部基准的精度吗?

我看不到数据表。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否询问 FB 引脚内部基准电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    感谢您的答复。

    是的、客户想了解 FB 引脚电压和内部基准电压精度。

    您能告诉我们吗?

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我浏览了我们的验证数据、但没有进行测量。 应将其视为固定为 1.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    感谢您的答复。

    我知道未测量内部基准电压。

    我认为这有点奇怪,但我接受。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi