请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2700 工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户对 DRV2700EVM-HV500 感兴趣、因此有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
我想将 DRV2700EVM-HV500 和传动 150V 用于压电灯泡。
在此配置中、输出电压的精度取决于内部的基准电压器件。
您能告诉我 DRV2700 内部基准的精度吗?
我看不到数据表。
——
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi