This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:DRV8825 的输出波形已终止

Guru**** 2348570 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825, DRV8825EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1524934/drv8825-drv8825-output-waveform-has-discontinuties

器件型号:DRV8825

工具/软件:

您好、  

我有一个标准双极步进电机由 DRV8825 通过预构建的购买模块进行驱动。 STEP 输入是一个稳定的 1K 信号、设置为完整的 1/32 微步进(但我尝试了其他微步进值)。 输出波形 在常规频率下存在不连续的情况。 电机运动良好(无负载连接)、否则会在这些间隙期间停止(电机在间隙期间卡嗒声和夹紧)。 间隙频率非常稳定、似乎与阶跃频率没有太大变化。 电流按照规格进行调整、电机按预期保持不变、没有波形。 我也没有检测到电源线上的任何问题  

我没有一个正确的电机图,但考虑到 4 导联,它是快速识别 A 和 B 线圈(虽然哪些线圈导线是+ Vs — 我不确定)。 我检查了故障、它是稳定的高电平、因此没有问题。

e2e.ti.com/.../IMG_5F00_1660.MOV

我将几秒钟的视频附加到电机连接后在示波器上的电机输出引脚上看到的波形。 是否猜测我还能调查什么来消除这些差距?  

谢谢!