This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334-Q1:3.3V/5V LDO

Guru**** 2347130 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8334-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1525490/drv8334-q1-3-3v-5v-ldo

器件型号:DRV8334-Q1

工具/软件:

您好的团队、

如何了解 DRV8334-Q1 的 3.3V/5V LDO? 用户是否需要通过设置寄存器来选择 3.3V 或 5V?

此致

灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高灰、

    以下是 GVDD 的规格

    GVDD 是客户可以在此器件上使用的唯一 LDO。 AVDD 是一个内部 LDO、用于为此器件的特定模块供电。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    感谢您的答复。 了解 AVDD 用于为器件的内部电路供电、但如何选择 3.3V 或 5V? 会自行决定电压吗?

    此致

    灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高灰、

    感谢您的澄清! 默认设置看起来 LDO 为 3.3V、但您可以使用以下寄存器进行更改:  

    此致、

    Yara