This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803:PPAD 连接

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1525988/drv8803-ppad-connection

器件型号:DRV8803

工具/软件:

您好、  

在 OUT PCB 中、我们有单独的内部覆铜层来传导 GND 平面以外的热量。 在这种情况下、必须将 DRV8803 PPAD 连接到 GND 平面、或者可以连接到任何其他传导热量的(悬空)平面。  

请澄清。  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    感谢您的问题。

    TI 建议将 PPAD 连接到 GND。 请参阅下面的。

    此致、Murugavel