This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC15241-Q1:切换 300VDC BLDC 推进器时的输出关断(继电器或类似开关的控制)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC15241-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1526056/ucc15241-q1-output-shuts-down-when-switching-300vdc-bldc-thrusters-relay-or-switch--like-control

器件型号:UCC15241-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我们使用的是 UCC15241-Q1 隔离式直流/直流转换器 在推进器控制系统中为开关的栅极驱动器电路供电 300 VDC BLDC 电机 。 此应用使用直流/直流转换器来支持 继电器式开关 、即打开/关闭电机电源—不适用于高频 PWM 控制。

应用摘要:

  • 总计 8 个隔离式栅极驱动器开关 (每个由 UCC15241-Q1、栅极驱动器和 SiC MOSFET 供电)控制的高侧电源 BLDC 推进器 。 现在,我们只连接了其中的 5 个推进器。  

  • 剩余的 3 个开关未连接 、但所有 8 个共用同一个 300 VDC 总线。

  • 每个开关打开/关闭 电机的 300 VDC 电源 — 用作简单的开/关控制、而不是高速开关。 开/关由微控制器控制。  

发现的问题:

  • 系统上电时、所有 UCC15241-Q1 输出均正常。

  • 一旦打开一个或多个推进器、将会打开 为未连接通道供电的 UCC15241-Q1 转换器会关断

  • 这些受影响的通道会失去栅极驱动器电源并无法开关。 此问题仅在完整的电源关闭后才会解决。

  • 推进器连接的通道仍然正常工作。

其他注意事项:

  • 我们在推进器连接上添加了反激二极管来抑制潜在的反电动势、没有任何改善。

如果您有任何建议、请告知我。

谢谢!

我附了一个 简化版方框图 (而不是我们的实际原理图)以便您参考来了解设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查:

    1. 直接在关断的 UCC15241-Q1 IC 的输入引脚处测量 VIN。 在下降沿触发、然后在上升沿触发、并尝试捕获 低于/高于 VIN OVLO/UVLO 的任何瞬态。 这将验证输入电压是否处于有效范围内、但 VIN 低于 UVLO、然后恢复为非锁存自动恢复故障、因此这可能不是关断的原因。
    2. 在关断期间探测 FBVDD、FBVEE 并尝试捕获输出 UVLO 锁存故障
    3. 检查电容器放置和值、并确保在栅极驱动器处/附近正确布置电容器
    4. 根据 UCC15241 Excel 设计工具检查以验证您的元件值是否正确
    5. 您所连接的原理图似乎越过了栅极/源极连接 — 在实际原理图中,栅极源极连接是否正确?

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、  

    感谢您回复我。

    您完全正确 — 在我之前分享的简化版原理图中交叉列出了栅极/源极连接 、但在实际设计中并非如此。 我连接了 UCC15241 电路 以用作基准。  

    接下来、我将探讨是否可以捕获任何瞬态。

    非常感谢您的帮助—拥有示波器捕获后、我将与您分享这些捕获。

    此致、

    快乐