This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:SPI 通信 介于 MCU 和 DRV3901-Q1 之间

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1524041/drv3901-q1-spi-comm-between-mcu-and-drv3901-q1

器件型号:DRV3901-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI:

我们使用 DRV3901-Q1、该器件要求 VDD = 5V 以及 F28P65 MCU、这些 MCU 需要在 3.3V 电源电压下工作。

由于 DRV3901-Q1 CS、CLK、SDI 引脚具有 1.7V 的高压检测功能、我可以直接将这些引脚与 MCU 连接、请确认、我的理解是否正确?

2.由于 SDO 引脚提供 5V 电压、我是否可以使用 5V 的电阻分压 (VDD) 来为 MCU 引脚提供 3.3V 电压? 数据表中提到了该技术(表编号 7.3.1) 要将这些引脚上拉至 5V VDD、如果需要、则我无法上拉、因为当 SDO 引脚激活和上拉时、其工作方式会有所不同? 在这种情况下、我是否需要使用电平转换器?

类似情况也适用于 nFAULT 引脚?

2.数据表中提到的 IVDD_PEAK((VDD 峰值电流)是 40mA、这是什么意思? 您能详细说明一下吗?

  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharma、

    让我回顾一下、然后再回来与您联系。

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumanan:

    正在等待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yakshraj:

    让我检查一下 RN、然后返回给您。

    此致、

    Keerthi